结果:找到"物流 跨越 ",相关内容856条
  • 求助一个三串锂电池等效电容并联均衡电路,小小红包酬谢
  • 就是要做一个等效并联电容均衡的电路类似极空保护板不需要智能控制只需要简单高效,请各位大神指教您的想法以及原理,我都可以打样去验证,一经采纳,100大洋以表谢意这是之前原理图做出成品效果可以,成本太高
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 将继电器换成mos管,简单好,之前有做过 太复杂,成本高 发帖人:千红无色 发帖时间:2021-04-05 21:19:00
  • LOTO示波器软件功能||井字测量光标的锁定功能用于跨屏幕测量
  • 正常的任何型号的LOTO上位机软件默认的光标是这个橙色的,就是你放在任何一点上,会把你的横纵坐标显示出来。还有一种是做跨度测试的,就是井字光标,从一个位置脱离后,到另一个位置,会显示2个位置之间的时间差△,A通道的电压差△A,B通道的电压差△B。屏幕上的红色区域是整个缓冲区,里面白色的框是显示我们当前的屏幕位置,可以移动白框观察波形。但是你会发现当你在移动的时候,井字光标是一直在屏幕内的,不会移动,不能跨屏幕测量。所以我们加了一个井字光标的锁定功能。我们将光标移动到你要测量的初始位置,点击锁的符号,光标的一边就固定住了,是和波形固定在一起的。无论是用鼠标来回拖拽波形,还是键盘的左右箭头,还是...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 井字光标 锁定功能 屏幕测量 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-05 08:27:00
  • 为什么取消跨越物流?现在时效性差的很
  • 以前提供选择的物流里面有跨越,时效性特别好,想了解一下现在为什么不能选择跨越?我先说一下我这边有这个问题的原因1.物流费是我们客户出的,我们有自己选择物流的权利2.平时不急的货我们现在基本只能选择jd物流(便宜),但是最近一次最坑5号的货今天都9号了我这边还没有收到!!!这是硬把不急的订单拖成急单!!!!3.顺丰现在真的没办法跟跨越比,就算较急我们发的顺丰标准,顺丰也很难第二天准时到,就算到基本都是下午。跨越基本是次日早上到。时效性明显好。4.我觉得你们立创的宗旨就是解决行业痛点,就是快!!!现在你们拼命提升自己的设备,增建仓储体系,难道要找这么差的物流合作吗?真的得不偿失最后我还是要说一下...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:茂茂偷鱼 发帖时间:2019-09-09 12:00:00
  • PCB返单支持查看仿真实物图
  • 嘉立创PC下单小助手,仿真实物图功能,增加新的应用场景,返单的时候,支持查看原单的PCB实物图。如下图嘉立创PCB下单助手3.2.0版本下载地址:http://download.sz-jlc.com/jlchelper/release/3.2.0/JLCPcAssit_setup_3.2.0.zip
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 实 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-11-02 16:02:00
  • 嘉立创购买小批量元件,发货物料分段怎么贴片!!!!!
  • 已经不止一次,购买1200颗料,分成两段一段1000,一段200造成贴片丢了200颗料。这次购买120颗,也给我分两段,一段89颗,一段31颗,贴片的时候容易掉料,而且一点点上料麻烦!难道嘉立创已经到了只需要大客户的不需要中小客户的地步!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 立创商场不理会客户感受了。 发帖人:一念之缘 发帖时间:2018-09-11 09:06:00
  • 无线测试资料-测无线模块
  • 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
  • 现实世界有哪些大Bug?【微小说转载,上帝VS科学家】
  • 人类一开始思考,上帝就开始忙活了。。。。“妈的!一个叫伽利略的傻B发明了望远镜!旧的恒星天2D贴图不能用了!3D太阳系今晚黄昏前必须上线!米迦勒!木星的贴图画好了吗?!”“还没有!我还在做土星,土星环的模具有问题!内外环缝隙太大装不上去啊!”“那就把环分成几个凑活一下,吃晚饭前一定要把木星的贴图弄上去!注意要贴整齐,千万不要有气泡,不然没法解释为什么我的造物是不完美的。”“小心!!”“哦不!法厄同碎了!完蛋了!我该怎么解释!开普勒说木星和火星间该有一颗行星的!”“就。。。撒一圈在轨道上,说。。。说是小行星群,被土星和木星的潮汐扯碎了。。。”“没办法了。。。就这么干吧。。。”“打起精神来!我的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-30 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: